工具/软件:
尊敬的团队:
请确认以下原理图连接



我们有处理器的专用感应引脚 VCCINT_SNS_P 和 VCCINT_SNS_N 我们能否 通过 VSEL 23.7K 将其直接连接到输出电压为 0.8V 的该稳压器的 RSP 和 RSN 引脚。 此外、如果必须将输出电压更改为 0.725V、我们能否以相同的方式连接 SENSE 引脚?
此致、
Kaushal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Britton、
VCCINT_SNS_P/VCCINT_SNS_N 引脚不承载任何电流、请参阅处理器数据表中的下图。

由于我们有处理器的专用检测引脚(可在目标位置提供精确的压降)、因此我们可以使用这些引脚、使稳压器能够根据该引脚调整输出电压。 如上述原理图中所示、请告知我们连接是否正常。
此致、
Kaushal