工具/软件:
您好、
我们遇到了多种事件、即当电源接通时、电子保险丝 IC 发生故障、导致 VIN(引脚 1 和 2)和 VOUT(引脚 17 和 18)之间短路。 我们已经使用实验室电源的各种设置对其进行了测试、电子保险丝始终被损坏:
| 实验室电源电压设置[V] | 实验室电源电流限制[A] |
| 48 | 2. |
| 48 | 1. |
| 48 | 0.05 |
| 36 | 0.2 |
| 20 | 0.2 |
我们还注意到、这可能与批次问题有关。 具有标识为“TI 478 AZ2Q“的 TPS26631 始终损坏。 然而,当同一 PCBA 上的损坏的 IC 被替换为 标识为“TTI 358 ASN9“的 IC 时,它突然没有出现问题。



这是我们的 设计: