This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663:TPS26631RGE 短路

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538181/tps2663-tps2663-tps26631rge-short-circuit

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好、  

我们遇到了多种事件、即当电源接通时、电子保险丝 IC 发生故障、导致 VIN(引脚 1 和 2)和 VOUT(引脚 17 和 18)之间短路。  我们已经使用实验室电源的各种设置对其进行了测试、电子保险丝始终被损坏:

实验室电源电压设置[V] 实验室电源电流限制[A]
48 2.
48 1.
48 0.05
36 0.2
20 0.2

我们还注意到、这可能与批次问题有关。 具有标识为“TI 478 AZ2Q“的 TPS26631 始终损坏。 然而,当同一 PCBA 上的损坏的 IC 被替换为 标识为“TTI 358 ASN9“的 IC 时,它突然没有出现问题。

这是我们的 设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quan、

    VIN 处的瞬态电压是否可能超过器件绝对最大值?  

    我在输入端看不到任何 TVS 二极管来防止此类列车信息。 请帮助了解 VIN、VOUT、IIN 和 FLT 的波形

    您能否在 TI EVM 上查看该批次进行确认?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    不可能出现高于器件绝对最大 VIN 的瞬态电压、因为我在实验室中使用工作台电源对其进行了测试。 该设计还具有 TVS 二极管来防止此类瞬变。  

    CH1 -> VIN、CH2 -> VOUT、CH3 -> FLT

    我稍后会提供 IIN、但看起来没有可疑。   

    很遗憾、我们没有解决此问题的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quang、

    看起来电源压摆率非常慢、这会导致 VOUT 在完全增强后跟随 VIN。

    我在此波形中没有看到任何异常。

    我将查看您分享的批次详细信息。 我们的器件在发货前会通过测试计划。  

    谢谢  

    Amrit