This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:TS 引脚 RS 和 RP 电阻值

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539806/bq25171-q1-ts-pin-rs-and-rp-resistor-values

器件型号:BQ25171-Q1

工具/软件:

您好团队:

根据数据表、我们应将 Rs =1.1K 和 Rp=70k 用作 TS 引脚  



但是、70K 不是标准器件。 我们有 68k 电阻器库存。 我们可以使用 68 电阻吗?  我们可以将 Rp 设为未填充值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sumit

    “我们可以使用 68 电阻吗?“  -- 68k 电阻可以使用,冷温会从零下 10 摄氏度到零下 8 摄氏度左右。  几乎不会影响高温。

    rs 我们可以将 Rp 设为未填充吗?

    是的--冷温将会转变为大约 2C。   热移动到大约 52°C。