请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25171-Q1 工具/软件:
您好团队:
根据数据表、我们应将 Rs =1.1K 和 Rp=70k 用作 TS 引脚 
但是、70K 不是标准器件。 我们有 68k 电阻器库存。 我们可以使用 68 电阻吗? 我们可以将 Rp 设为未填充值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
根据数据表、我们应将 Rs =1.1K 和 Rp=70k 用作 TS 引脚 
但是、70K 不是标准器件。 我们有 68k 电阻器库存。 我们可以使用 68 电阻吗? 我们可以将 Rp 设为未填充值吗?