主题中讨论的其他器件:BQ25820、 BQ40Z50、 EV2400
工具/软件:
你(们)好
我一直在尝试将这两个器件的 EVM 连接在一起、形成一个适用于 3 节锂离子电池组的电池充电器/电量监测计。
我没有找到或看到两个器件之间的连接的顶层图、我想我可能还不了解 EVM 背后的总体设计理念。
BQ40Z50 具有 SMBus 通信功能、BQ25820 具有 I2C 功能。 我假设他们不会一起说话(?) 虽然查看类似芯片上的其他帖子的答案、但似乎它们可能会这样。 它们是应该在 I2C 总线上相互通信、还是主机应该解释? 鉴于 EV2400 具有单独的输出可与两者进行通信、我假设它们并非设计用于协同工作。
另一个问题是连接问题 — BQ40Z50 是否应该位于充电器输出和电池组之间? 也就是说、控制各个电池的配电? 目前、我 将 BQ25820 直接连接到电芯(因为它是独立的)和 BQ40Z50 监测电芯。 两者之间没有 I2C 连接。 因此、BQ40Z50 无法控制 BQ25820、它仅是监测功能。 这就好像应该有更多的东西。
SO(总结):
1.是否有充电器+燃油表的预期拓扑的顶层图?
2.燃油表应该控制充电器吗?
很抱歉问题的简单性质 — 我看起来很多,这种图表似乎不可用。 这可能是我的理解是不够的,但没有什么我已经读过甚至接近指定这种信息.
提前感谢。
最大值