This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:该电量监测计及其与 BQ25820 充电器的连接

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539219/bq40z50evm-561-this-fuel-gauge-and-its-connection-to-the-bq25820-charger

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ25820BQ40Z50EV2400

工具/软件:

你(们)好

我一直在尝试将这两个器件的 EVM 连接在一起、形成一个适用于 3 节锂离子电池组的电池充电器/电量监测计。

我没有找到或看到两个器件之间的连接的顶层图、我想我可能还不了解 EVM 背后的总体设计理念。

BQ40Z50 具有 SMBus 通信功能、BQ25820 具有 I2C 功能。 我假设他们不会一起说话(?) 虽然查看类似芯片上的其他帖子的答案、但似乎它们可能会这样。 它们是应该在 I2C 总线上相互通信、还是主机应该解释? 鉴于 EV2400 具有单独的输出可与两者进行通信、我假设它们并非设计用于协同工作。

另一个问题是连接问题 — BQ40Z50 是否应该位于充电器输出和电池组之间? 也就是说、控制各个电池的配电? 目前、我 将 BQ25820 直接连接到电芯(因为它是独立的)和 BQ40Z50 监测电芯。 两者之间没有 I2C 连接。 因此、BQ40Z50 无法控制 BQ25820、它仅是监测功能。 这就好像应该有更多的东西。

SO(总结):

1.是否有充电器+燃油表的预期拓扑的顶层图?

2.燃油表应该控制充电器吗?

很抱歉问题的简单性质 — 我看起来很多,这种图表似乎不可用。 这可能是我的理解是不够的,但没有什么我已经读过甚至接近指定这种信息.

提前感谢。

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    由于我已经回答了另一个问题、因此我们可以继续讨论。 我将结束该主题。

    此致、

    Anthony