Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23881, TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 主题中讨论的其他器件:TPS23881、TPS23882B
工具/软件:
您好:
我希望在千兆位以太网交换机设计中集成一个 PSE 控制器、如 TPS23861。 我有点困惑,我需要多少对我的能量。 我需要为 4 个端口提供电源、如标题中所述、每个端口只需要 15.4W 的“标准“PoE 功率级别。 所需的功率级别是否是决定需要 2 线对还是 4 线对的唯一因素? 链路速度不会改变 PSE 配置、对吗? 因此、我不需要使用端口数更高的控制器 、例如 TPS23881、因为每个 RJ45 1 个 PSE 端口足以实现 2 线对功率配置?
谢谢你