This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:采用 1000BASE-T 技术的以太网供电 PSE 15.4W

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23881, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539985/tps23861-power-over-ethernet-pse-15-4w-with-1000base-t

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:TPS23881、TPS23882B

工具/软件:

您好:

我希望在千兆位以太网交换机设计中集成一个 PSE 控制器、如 TPS23861。 我有点困惑,我需要多少对我的能量。 我需要为 4 个端口提供电源、如标题中所述、每个端口只需要 15.4W 的“标准“PoE 功率级别。 所需的功率级别是否是决定需要 2 线对还是 4 线对的唯一因素? 链路速度不会改变 PSE 配置、对吗? 因此、我不需要使用端口数更高的控制器 、例如 TPS23881、因为每个 RJ45 1 个 PSE 端口足以实现 2 线对功率配置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac、

    感谢您联系我们!

    PoE 物理层和数据链路是分开的。  

    1.如果您有一个 MCU 来配置 15.4W (Type-1 ) 输出,您可以使用 Icut not Pcut ,这意味着基于端口电流而不是端口功率的过载保护, TPS23861 设计。

     2.如果你没有一个 MCU,你可以使用电阻器配置 15.4W(1 型)输出,你 想使用 Pcut ,这意味着过载保护基于端口电源, TPS23882B 设计。

    此致、

    DIAN