This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641 技术支持

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539371/tps650864-tps6508641-technology-support

器件型号:TPS650864

工具/软件:

您好、

我们 将 TPS6508641 用于 Xilinx 平台、并提供以下技术支持:

1.请 检查我们的原理图并检查是否有任何错误;

e2e.ti.com/.../TPS6508641Sch-20250703.pdf

2.如果我们能得到以下电压输出:

BUCK1 5V 8A

BUCK2 0.85V 25A

BUCK3 1.2V 3A

BUCK4 3.3V 3A

BUCK5 1.2V 3A

BUCK6 1.8V 8A

SWB1_2 3.3V 0.3A

SWA  3.3V 0.3A

LDOA1 1.8V 0.2A

LDOA2 1.2V 0.6A

3.请检查我们是否可以获得以下 上电序列 (BUCK1->BUCK2->BUCK5->BUCK6->LDOA2->BUCK3->LDOA1->SWB1_2->LDOA3)?

4.如何将开机 顺序设置为以下:  

BUCK1->BUCK2->BUCK6->BUCK3/BUCK5->LDOA2->SWB1_2->LDOA1->SWA1

5. I2C 地址是 0X5E 吗?  由于我们当前的系统中有多个此 IC 的芯片、因此我们使用 I2C 软件来切换 I2C 配置。

请参阅随附的原理图。 这样做是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    TPS6508641 器件具有出厂编程的上电序列、如上面的# 3 所示、这与# 4 中的要求不同。 器件地址为 0x5E。

    对于用户可编程器件、我们提供了  、用户可通过对 OTP 进行编程来配置该 www.ti.com/.../TPS650861。

    有关 NVM 编程指南、请参阅:

    TPS65086100 非易失性存储器编程指南

    OTP 生成器文件位于:

    TPS65086100 OTP 发生器(修订版 D)

    Sathish