This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:PoE 照明 — 测试 1000 小时后出现问题。

Guru**** 2605055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539254/tps2372-poe-lighting---issues-after-1000h-of-testing

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS922054

工具/软件:

大家好:

我的团队正在寻找一些帮助、以便对我们使用 TPS2372 TPS922054 开发的 PoE 照明解决方案进行故障排除。

该单元正在进行长期测试、在 55VDC 和 75W 下连续运行约 1000 小时后出现故障。

故障排除步骤:

  1. 最初、我怀疑 LED 驱动器 (TPS922054)、因此我断开了与 POE 分级无关的所有内容

  2. 然后、我尝试仅将 TPS2372 前端连接到 PoE 开关、以查看是否会进行检测和分类。 原来是这样。

  3. 为了排除开关的问题,我测试了一个新的,相同的板,这是完美的工作.

  4. 在故障电路板上、我测量了 TPS2372 的 VDD 和 VSS 之间的电压。 已附加示波器捕获。 它主要显示小三角波、但偶尔会跳转到较大的波形。

这些 VDD-VSS 波形能否表明 TPS2372 出现内部故障? 任何见解都将非常感谢。 如果需要、我可以提供更多详细信息或原理图片段。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeremy:

    感谢您联系我们!  

    您可以断开 TPS2372 的下行电路并 测量 VDD 至 VSS:典型波形可以如下所示:检测 (2.7 - 10.1V)、分类 (14.5 - 20.5V)

    可能是器件内部故障。 通常建议使用 A-B-A 交换来验证设备是否损坏:在已知良好的主板上测试“损坏“的设备、然后在“损坏“的主板上测试已知良好的设备。

    此致、

    DIAN