主题中讨论的其他器件: TPS922054
工具/软件:
大家好:
我的团队正在寻找一些帮助、以便对我们使用 TPS2372 和 TPS922054 开发的 PoE 照明解决方案进行故障排除。
该单元正在进行长期测试、在 55VDC 和 75W 下连续运行约 1000 小时后出现故障。
故障排除步骤:
-
最初、我怀疑 LED 驱动器 (TPS922054)、因此我断开了与 POE 分级无关的所有内容
-
然后、我尝试仅将 TPS2372 前端连接到 PoE 开关、以查看是否会进行检测和分类。 原来是这样。
-
为了排除开关的问题,我测试了一个新的,相同的板,这是完美的工作.
-
在故障电路板上、我测量了 TPS2372 的 VDD 和 VSS 之间的电压。 已附加示波器捕获。 它主要显示小三角波、但偶尔会跳转到较大的波形。
这些 VDD-VSS 波形能否表明 TPS2372 出现内部故障? 任何见解都将非常感谢。 如果需要、我可以提供更多详细信息或原理图片段。
谢谢!