Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20C, TPS7A20
主题: TPS7A20 中讨论的其他器件
工具/软件:
我从您的网站下载了您的 TPS7A20C Spice 模型。
但发生了仿真错误。
您能给我发送 pspice 模型以使其正常工作吗?
我附上了仿真误差和结果。
e2e.ti.com/.../TPS7A20C_5F00_Pspice_5F00_models_5F00_Request.pptx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20C, TPS7A20
工具/软件:
我从您的网站下载了您的 TPS7A20C Spice 模型。
但发生了仿真错误。
您能给我发送 pspice 模型以使其正常工作吗?
我附上了仿真误差和结果。
e2e.ti.com/.../TPS7A20C_5F00_Pspice_5F00_models_5F00_Request.pptx
尊敬的 Kenji:
当 TPS7A20C 宏模型发布时、模型审查遗漏了在模型本身内部包含用于定义输出电压的.param 语句。 示例工程中定义了此参数、允许按预期进行仿真。
如果单独使用 TPS7A20C 宏模型、您可以添加一个
.PARAM VOUT=3.3声明为仿真、将 3.3 替换为所需的输出电压、或者编辑您在 PowerPoint 文档中注意到的行、将 VOUT 更改为所需的输出电压。
此致、
Alex Davis
:Davis-san
感谢您的声誉。
我们添加为您的提及 (VOUT = 3.3)。
在 param setions 中 VOUT = 3.3 的结果。
没有误差…
但是、TPS7A20C 模型 的特性并不符合下一页的要求。
您能给我们发送正确的 pspice 模型吗?
我 详细附上了 e2e.ti.com/.../TPS7A20C_5F00_Pspice_5F00_models_5F00_correct_5F00_behavior_5F00_Request.pptxdocument 文件。
你好 Davis-san、
我附加了我们使用*.lib 作为 tps7a20c_sss_use_trans.lib e2e.ti.com/.../tps7a20c_5F00_sss_5F00_use_5F00_trans.lib 的 fike(此文件是从您的站点下载的)
您能否将修改后的文件发送给我、使其正常工作?
尊敬的 Yasuda-san:
有机会在 PSpice 中对此进行测试。 我无法重现您所看到的仿真行为、但这可能是由于测试电路的差异所致。 使用此电路:

根据上面提供的模型文件、我可以看到以下仿真结果:

如果改为使用电流源替换负载电阻、则直流仿真结果不正确、因为在 LDO 被禁用时电流源从 LDO 输出拉取电流、但在再次启用后 LDO 输出会恢复到预期的输出电平:

此测试的负载电流为 300mA
此致、
Alex Davis
尊敬的 Davis-san:
我可以像我的试用文档 ( How_does_it_work.ppt ) ※我附加了这个文件。
原因是如何在 Virtuoso 中创建 pspice 符号(我的错误...)
然而、就仿真特性而言、结果仍然不理想。
我在我的附件中有一些问题。(No1.~no.7)
请回答以下问题:e2e.ti.com/.../How_5F00_does_5F00_it_5F00_work.pptx
此致、
尊敬的 Yasuda-san:
TPS7A20C 宏模型采用简化的架构。 如模型文件中所述、并未重现 TPS7A20 的所有行为。 这可能是模型行为与您看到的表征行为之间的差异的原因。
建模的使能阈值似乎不正确 — 参数 VENB 和 EHYS 控制该阈值。 VENB=0.9 和 EHYS=0.6 的值应重现使能输入的预期 0.9V 上升阈值和 0.3V 下降阈值。
此致、
Alex Davis
尊敬的 Yasuda-san:
TPS7A20C 提供改进的负载调节(非 C 版本为 11mV 与 13mV)和改进的负载瞬态响应(将 TPS7A20 图 5-51 至 5-54 与 TPS7A20C 图 5-19 至 5-22 进行比较)。 TPS7A20C 的静态电流略高于 TPS7A20((18.5µA 最大值与<xmt-block1> 15µA</xmt-block> 最大值)</s> 15µA
遗憾的是、TPS7A20 和 TPS7A20C 宏模型使用的宏模型架构无法准确地建模负载瞬态和静态电流、因此没有可用于调优这两种行为的参数。
此致、
Alex Davis