工具/软件:
大家好!
为了提高该器件的输出电压、我的客户决定移除输入侧的压降二极管 (Di)。

我们 测试了使用和不使用 Di 的温升评估(接触式)。
但是、计算得出的值表明、移除 Di 后、LDO 增加了 40°C、而测试结果表明、LDO 仅增加了大约 1.5°C。
温度不是很热,不能触摸。
请告知制造商对计算值与测量值之间的差异的意见。
2 Di 并不足以满足 LDO 所需的压降电压、因此我们改为 1 Di。
正向电流(如果):0.9 [A]
DI 压降 (VDI):0.5 [V]
Iout=如果
Di Deletion (Vdo)→0.1→0.5 [V]后 μ s 之前
此致、
柳介