请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z80 工具/软件:
尊敬的
型号:BQ40Z80。 在大规模生产过程中、50%的计划被淘汰。 我们与客户确认、未采取锁定操作、因为生产线需要检测电路板、并且需要锁定发货状态。
50%的程序退出并被重置。 其中一半是正常的,而另一半是不正常的。 镍板的自动焊接是 B+、B2、B4、B — ,然后手动焊接线 B1 和 B3。 您能否帮助确认是否有任何焊接要求