This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 该程序已完成运行

Guru**** 2533800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527582/bq40z80-bq40z80-the-program-has-flown

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

尊敬的

  型号:BQ40Z80。 在大规模生产过程中、50%的计划被淘汰。 我们与客户确认、未采取锁定操作、因为生产线需要检测电路板、并且需要锁定发货状态。

50%的程序退出并被重置。 其中一半是正常的,而另一半是不正常的。 镍板的自动焊接是 B+、B2、B4、B — ,然后手动焊接线 B1 和 B3。 您能否帮助确认是否有任何焊接要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已收到您的请求、正在调查此问题。 我们将尽快提供更新。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony  

     您可以帮助更新状态吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony  

     您可以帮助更新状态吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    其中一半是正常的、而另一半是正常的。

    你能不能在你的意思不是正常和展示任何数据,如.log 文件与什么“不正常“在正常使用期间正在执行.

    谢谢您、
    Alan