This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:无 Vin 电源的 I2C 编程

Guru**** 2586205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, USB2ANY, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538918/tps55288-q1-i2c-programming-without-vin-power

器件型号:TPS55288-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS26743E-Q1USB2ANYTPS55288

工具/软件:

您好、

 我可以在没有输入电压的情况下通过 I2C 与 TPS55288-Q1 通信吗? 此器件和评估板的数据表显示可以应用外部 VCC、还显示了 SDA 和 SCL 作为选项上拉至 VCC。 我的计划是使用 3.3V 作为高态电压电平。  

在正常运行中、TPS55288-Q1 将与 TPS26743E-Q1 USB PD 控制器通信、但在进行编程和调试时、希望 USB2ANY 适配器接管 I2C 总线(并且使用已安装的跳线断开 PD 控制器。 另一个希望是、无需输入 Vin 即可完成编程。 这是可能的吗?

谢谢您、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果 Vin 和 EN 都高于 UVLO 阈值、则无法启用 TPS55288。 所以答案是否定的

    我认为这不会影响与 USB2ANY 的 I2C 通信。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    我很感激您的信息、我认为 TPS26743E-Q1 PD 控制器是类似的情况?

    谢谢您、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    抱歉、我不熟悉 PD 控制器器件。 将分配给 PD 团队专家寻求帮助。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果您使用外部电源过驱 PP5V、则该器件将在低至 3.5V 的电压下工作。  但是、 VIN 需要特别小心。  如果 VIN 真正开路、则不会出现问题。  但是、如果有任何到 GND 的路径(例如,电源编程为 0V)、电流将 从 PP5V 到 VIN 再到 GND。  

    如果您未过驱 PP5V、则该器件的工作电压低至 VIN = 3.5V。

    此致、
    Eric