This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:帮助处理 BQ34Z100EVM–BQStudio 中未显示电池电压和参数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532521/bq34z100evm-help-with-bq34z100evm-battery-voltage-and-parameters-not-showing-in-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我不熟悉 BQ34Z100 模块。

我们使用的是 BQ34Z100EVM 功能 EV2400 BQStudio 和目前正在尝试配置设备并通过 I2C(数据内存)读/写数据、以完成学习周期过程。

然而、我们正面临一个问题 BQStudio 应用中未显示电池电压和其他参数

此外、在启动 BQStudio 应用时、我们会看到以下消息:

然后、如果我们确认它没有显示电池电压:

您能指导我们如何正确配置模块、以便我们开始学习循环并观察电池参数吗?

非常感谢对初始设置和配置的任何支持或检查清单。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查看您的第一张屏幕截图、未检测到任何设备。

    是否正确配置了跳线? 施加到 BAT+/BAT-之间的电压是多少?

    请将这三个 bqz 文件添加到 BatteryManagmentStudio 内的 config 文件夹中。

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100.bqz e2e.ti.com/.../0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_01_2D00_bq34z100.bqz

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    是的、我已按如下方式配置跳线:

    • J1 :短路(用于 I2C 通信)

    • J2 :设置为 16V

    • J3 :两根跳线都在中 >5V 而变化

    • J6 :设置为 外部

    现在、我有一个 8.4V 锂离子电池 两端的连接 BAT+ BAT–

    如果出现任何错误配置、或者需要执行进一步的步骤才能继续进行设置或通信、请告诉我。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的设置显示正确。

    我们来尝试此操作、请在 BAT+/BAT-端子块之间放置一个 10K 电阻器并连接电源。 确保已组装 J1、并将 J3 跳线切换至 5V 以下。 在 BAT+和 BAT-之间施加 4.5V 电压。 连接到 EV2400 上的 i2c 端口、然后启动 BQstudio、查看您的器件是否自动检测到。   

    有参数 FLASH UPDATE 正常电压、除非电压读数高于此阈值、否则您将无法在 BQstudio 中编辑任何参数。  

    您可能还需要通过发送 unseal cmd 和 unseal full access 命令来确保您的器件已解封。

    以下是校准电压的步骤。  (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我已经使用电压较低的电池(低于 5V)检查了 EVM 电路板 、它工作正常、BQStudio 中可以进行设置和通信。

    现在、我已为工程连接了实际的电池组: 8.4V 、3000mA 锂离子电池 (2S)、   但 BQStudio 不显示任何电池电压或其他参数。

    我想我可能错过了新电池组的一些配置步骤。
    您能指导我如何检查和解决此问题吗?

    以下是目前为止我所做的工作:

    • EVM 跳线:  

      • J1 :短路(用于 I2C 通信)

      • J2 :设置为  16V

      • J3 :两根跳线都在中  >5V  而变化

      • J6 :设置为  外部

    • 我直接检查了 BAT+和 BAT-上的电压、它是 8.4V  

    • 我尚未更改默认分压电阻:300kΩ 和 16.5kΩ 。

    问题:

    1. 我是否需要为 8.4V 电池包更新 BQStudio 中的分压器设置?

    2. 我应该验证哪些数据闪存参数 Design Voltage、Capacity、Chem ID?

    3. “器件不受支持“或“无电压“是否是由错误的外部 J2 跳线 (16V 与 32V )?

    请告知我为我的电池包配置电量计的最佳后续步骤、以便我可以读取正确的电压并正确执行学习周期。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的设置显示正确。 您无需更改 bqstudio 中分压器参数上电路板上的物理分压器。

    1) 是的、这会破坏电压读数、请通读 e2e 主题的电压校准。

    2) 我现在要关注的唯一参数是电压校准参数、分压器参数、电压表和闪存更新正常电压。

    3) 16V 是此设置的最大电压、因此除非超过 16V、否则请将跳线放置在 16V 分压器上。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我不熟悉这个模块、需要一些帮助。

    现在有了 BQ34Z100EVM 模块 使用以下设置:

    • 电池包: 7.4V 3000mA  (两节 3.7V 锂离子电池串联)

    • 用于放电的负载:  17Ω 电阻器 (~400–450mA )

    • 跳线设置:

      • J5:两个跳线均设置为>5V  

      • J6:设置为 16V  

    我正在运行完整版 ChemID 周期 (Charge→Rest→Discharge→Rest)。
    自由活动 在放电周期中 SOC 为 44% 、电量计意外重置、并且与 BQStudio 的通信停止。 日志显示一个下拉列表、然后显示错误消息:日志已附加以供参考。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/battry_5F00_030725.log

    和 BQdtudion 设置包括:  

    除了跳线设置外、我没有对 EVM 进行硬件更改。
    我想了解:

    • 当我的电池包电压仍在~6.4V 时、电量监测计为什么会复位 ?

    • 为了防止此复位、我应该调整哪些检查或设置?

    • 我是否需要检查分压器电压或最小电芯电压?

    我使用默认的 EVM 电阻分压器 (300kΩ / 16.5kΩ )。
    在开始 ChemID 周期之前、电池组已充满电。

    非常感谢提供任何解决此问题并成功完成 ChemID 日志记录的指导!

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据共享的日志文件、尚未完成学习周期。 需要先完成学习周期、SOC 才会准确。  

    此外、如果您的 chemid 不是有效的 chemid 匹配、即使不是无法完成的、学习周期也会很困难。

    当我的电池包电压仍在~6.4V 时、为什么电量监测计会复位 ?

    BQstudio 中报告的电压是多少?

    BAT 引脚上的实际电压是多少?

    我应该调整哪些检查或设置来阻止此重置?

    我认为这可能是由于电量监测计上的电压读数不正确造成的。

    [报价 userid=“660071" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532521/bq34z100evm-help-with-bq34z100evm-battery-voltage-and-parameters-not-showing-in-bqstudio/5907773 ]我是否需要检查分压器电压或最小电芯电压?

    是的、您需要配置分压器。

    (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego