This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:LPDDR5x VDD (1.05V) 和 VDDQ (0.5V) 的电源解决方案建议

Guru**** 2603465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628303, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534951/tps53830a-power-solution-recommendations-for-lpddr5x-vdd-1-05v-and-vddq-0-5v

器件型号:TPS53830A
主题中讨论的其他器件:TPS628303TPS62869

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的 LPDDR5x VDD 和 VDDQ 电源解决方案。

  - VIN = 12V 或 3.3V、LPDDR5X VDDQ 0.5V/5A、LPDDR5X VDD 1.05V/10A

请推荐适用于上述应用的 TI 电源产品。

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我们目前没有专门支持 LPDDR5X 的 PMIC 产品。

    您是否在寻找 PMIC 解决方案或分立式解决方案?

    BR、

    Sam Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的答复。

    如果可以满足上述客户要求的 LPDDR5X 电源规格、则 PMIC 和分立式解决方案都很好。

    LPDDR5X 有分立式解决方案吗?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是否有更新?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    很抱歉耽误你的时间。 我不太熟悉离散的、但这里有一些可供您研究的选项。

    TPS628303

    TPS62869

    BR、

    Sam Gradinaru