Other Parts Discussed in Thread: TPS628303, TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53830A 主题中讨论的其他器件:TPS628303、 TPS62869
工具/软件:
您好:
我的客户正在寻找支持以下条件的 LPDDR5x VDD 和 VDDQ 电源解决方案。
- VIN = 12V 或 3.3V、LPDDR5X VDDQ 0.5V/5A、LPDDR5X VDD 1.05V/10A
请推荐适用于上述应用的 TI 电源产品。
谢谢、
JH