This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:在强制 PWM 模式下运行时、开关频率有何变化?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538544/tpsm82901-what-is-the-switching-frequency-variation-when-operating-in-forced-pwm-mode

器件型号:TPSM82901

工具/软件:

您好团队

我在 TPSM82901 的引脚 8 上进行了验证、以检查转换器的工作行为。

我把它设置在 2.5MHz ,但观察操作 2.65MHz 。

我想确认一点。

1) 在强制 PWM 模式下运行时、开关频率变化是多少?

2) 使用示波器探测引脚 8、器件是否会改变自己的行为?

最好的考虑

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyano、

    请查看数据表中的图 8.22 和 8.24、该图分别提供了 Vout = 3.3 和 5.5 时不同电流下的频率变化。

    2.65MHz 频率可能取决于负载电流和 Vout。

    如果您在这方面需要任何其他帮助、请告诉我。

    TPSM82901 采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的 1A、3V 至 17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表

    谢谢、

    Hitesh Chandwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hitesh  

    感谢您的答复。

    我想了解更多。  

    因此、我认为有必要提供我们的设计信息、

    因此、我想请求打开一个私人频道。

    最好的考虑  

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Miyano、

    请分享您的电子邮件 ID

    我会向您发送 ping、以便我们可以通过电子邮件进行进一步的通信。

    谢谢、

    Hitesh Chandwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hitesh  

    感谢您的答复。

    电子邮件:Shinichi.Miyano (A) olympus.com

    最好的考虑

    宫野真一