工具/软件:
您好团队
我在 TPSM82901 的引脚 8 上进行了验证、以检查转换器的工作行为。
我把它设置在 2.5MHz ,但观察操作 2.65MHz 。
我想确认一点。
1) 在强制 PWM 模式下运行时、开关频率变化是多少?
2) 使用示波器探测引脚 8、器件是否会改变自己的行为?
最好的考虑
宫野真一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Miyano、
请查看数据表中的图 8.22 和 8.24、该图分别提供了 Vout = 3.3 和 5.5 时不同电流下的频率变化。
2.65MHz 频率可能取决于负载电流和 Vout。
如果您在这方面需要任何其他帮助、请告诉我。
TPSM82901 采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的 1A、3V 至 17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表
谢谢、
Hitesh Chandwani