请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965 主题中讨论的其他器件:TPS1641、 LM74202-Q1
工具/软件:
你(们)好
您能帮助建议使用可承受 32V 或更高电压、0.5A 电流且 VCC 为 3V 的负载开关来工作吗? 汽车标准也可以。 它必须真正实现无铅(低于 1000ppm)、而不仅仅是独家条款。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
您能帮助建议使用可承受 32V 或更高电压、0.5A 电流且 VCC 为 3V 的负载开关来工作吗? 汽车标准也可以。 它必须真正实现无铅(低于 1000ppm)、而不仅仅是独家条款。
谢谢