This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:规格检查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, LM74202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539472/tps22965-spec-check

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS1641LM74202-Q1

工具/软件:

你(们)好

您能帮助建议使用可承受 32V 或更高电压、0.5A 电流且 VCC 为 3V 的负载开关来工作吗? 汽车标准也可以。 它必须真正实现无铅(低于 1000ppm)、而不仅仅是独家条款。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    欢迎来到 E2E。

    为此、我可以建议使用 TPS1641(非汽车类)。

    对于汽车等级、可以查看 LM74202-Q1。

    谢谢  

    Amrit