This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:寻找降压/升压充电能量收集 IC

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534269/bq25570-looking-for-buck-boost-charging-energy-harvest-ic

器件型号:BQ25570

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找降压/升压型能量收集 IC、如 BQ25570。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我目前正在寻找一款适用于能量收集供电应用的 IC、例如 BQ25570。

我已经在 TI 网站上进行了搜索、但找不到任何符合要求规格的东西。

我已经购买了用于 BQ25570 的评估板、但它只具有升压功能、因此不匹配。

我正在寻找一款降压/升压型 BQ25570 的产品。

搜索条件如下。 如果您找到匹配项、请告诉我。

输入段

-太阳能电池输入最大 4.8V 或更多

-兼容 MPPT 控制

-可在低电压下操作(例如低于 1V)(冷启动除外)

输出部分(充电功能)

-过放电保护:可设置为约 2V

-过充电保护:可设置为 2.7V

输出电流: 60mA 或更多

太阳能电池的输入高达 4.7V、辅助电池的输出(充电)约为 2.0V 至 2.7V、
因此可以同时出现升压和降压情况。

因此、需要进行降压/升压直流/直流充电。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们希望能在下一个星期二网站回来。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    我期待收到您的回复。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    我们将在下周回复您。  

    此致、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    我们没有在这些低条件下进行降压/升压的太阳能收集器件。 BQ25570 上有降压转换器。 另外、请注意、通常记录的太阳能电池板电压是开路电压、该值在负载下可能会下降。 对 BQ25570 进行快照、查看它是否适用于您的应用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我了解降压/升压太阳能收集产品。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi