工具/软件:
我使用的是 USBCPD 自定义工具 v 1.0.2、它没有为 GPIO_10 或 GPIO_11 输出设置开漏模式。 它适用于 GPIO_12。
复选框下方的“Raw"值“值不会像对 GPIO_12 那样进行更新、并且在比较工具输出的文件时、它们在这些值(GPIO_10 和 GPIO_11 为开漏)更改时没有任何不同。
如何才能在我的器件上启用开漏输出?
也许在十六进制编辑器的 BIN 文件中是可能的、但我不确定要更改哪个值以及要更改什么值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用的是 USBCPD 自定义工具 v 1.0.2、它没有为 GPIO_10 或 GPIO_11 输出设置开漏模式。 它适用于 GPIO_12。
复选框下方的“Raw"值“值不会像对 GPIO_12 那样进行更新、并且在比较工具输出的文件时、它们在这些值(GPIO_10 和 GPIO_11 为开漏)更改时没有任何不同。
如何才能在我的器件上启用开漏输出?
也许在十六进制编辑器的 BIN 文件中是可能的、但我不确定要更改哪个值以及要更改什么值。
谢谢 Raymond ,不是不修改 PCB ,但我会把这作为一个临时措施。
同时、您是否有办法确定.bin 文件中需要翻转哪些位来影响该设置? 我尝试使用 GPIO_12 进行实验、因为这在 GUI 中确实可行、但它更改了.bin 文件中的两个位置、并 影响了几个位、因此我没有信心可以猜测如何将其转置到 GPIO_11 上。
最后、这个问题很明显、但您是否可以说明新 GUI 的使用时间会多长? 是天/周/月/年?
这是重要的信息、因此我知道我的长期计划可以是什么。
谢谢、
Justin。
=======
尊敬的 Justin:
与此同时、您是否有办法确定在.bin 文件中翻转哪些位来影响该设置? 我尝试使用 GPIO_12 进行实验、因为这在 GUI 中确实可行、但它更改了.bin 文件中的两个位置、并 影响了几个位、因此我没有信心我可以猜测如何将其转置到 GPIO_11 上。
无法更改二进制文件、因为位置可能会因配置而异、并且生成的二进制文件中也有 CRC 校验。 如果您修改了某些内容、它可能会损坏 PD 二进制配置、并且在启动时无法正确加载。
最后、显而易见的问题是、您是否有任何迹象表明新 GUI 将持续多长时间? 是天/周/月/年?
这是重要信息、因此我知道我的长期计划可以是什么。
我们计划在下个月内发布另一个版本。 此修复将修复用于配置 GPIO10 和 GPIO11 上的开漏位的问题。 为您带来的不便深表歉意。
如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!
谢谢。此致、
Raymond Lin