This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:CAN't 设置 GPIO_10 和 GPIO_11 的开漏

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544751/tps25751-can-t-set-open-drain-on-gpio_10-and-gpio_11

器件型号:TPS25751


工具/软件:

我使用的是 USBCPD 自定义工具 v 1.0.2、它没有为 GPIO_10 或 GPIO_11 输出设置开漏模式。  它适用于 GPIO_12。

复选框下方的“Raw"值“值不会像对 GPIO_12 那样进行更新、并且在比较工具输出的文件时、它们在这些值(GPIO_10 和 GPIO_11 为开漏)更改时没有任何不同。

如何才能在我的器件上启用开漏输出?

也许在十六进制编辑器的 BIN 文件中是可能的、但我不确定要更改哪个值以及要更改什么值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    这是 GUI 的一个已知问题、我们正在努力在下一个版本中提供解决方案。 同时、是否可以使用除 10 和 11 之外的其他 GPIO 来启用开漏输出模式?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond ,不是不修改 PCB ,但我会把这作为一个临时措施。

    同时、您是否有办法确定.bin 文件中需要翻转哪些位来影响该设置?  我尝试使用 GPIO_12 进行实验、因为这在 GUI 中确实可行、但它更改了.bin 文件中的两个位置、并 影响了几个位、因此我没有信心可以猜测如何将其转置到 GPIO_11 上。

    最后、这个问题很明显、但您是否可以说明新 GUI 的使用时间会多长?  是天/周/月/年?
    这是重要的信息、因此我知道我的长期计划可以是什么。

    谢谢、

    Justin。

    =======

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    与此同时、您是否有办法确定在.bin 文件中翻转哪些位来影响该设置?  我尝试使用 GPIO_12 进行实验、因为这在 GUI 中确实可行、但它更改了.bin 文件中的两个位置、并 影响了几个位、因此我没有信心我可以猜测如何将其转置到 GPIO_11 上。

    无法更改二进制文件、因为位置可能会因配置而异、并且生成的二进制文件中也有 CRC 校验。 如果您修改了某些内容、它可能会损坏 PD 二进制配置、并且在启动时无法正确加载。  

    最后、显而易见的问题是、您是否有任何迹象表明新 GUI 将持续多长时间?  是天/周/月/年?
    这是重要信息、因此我知道我的长期计划可以是什么。

    我们计划在下个月内发布另一个版本。 此修复将修复用于配置 GPIO10 和 GPIO11 上的开漏位的问题。 为您带来的不便深表歉意。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!   

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond、我将关闭该问题、因为预计将修复开漏设置的新版本会解决该问题。  

    是否有办法订阅发布通知?  

    您希望我在那之前测试测试测试版吗?  

    谢谢、  

    Justin。  

    =======