This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751S 液体检测电阻器选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542252/tps25751-tps25751s-liquid-detection-resistor-selection

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、  

您提出了一个 1M Ω(连接 NMOS)的下拉电阻器和一个 100k 的上拉电阻器(在另一应用 (EVM) 300k、PMOS)。 大差异的原因是什么?

当我 计算基于液体的电阻器(电阻器基于湿度本身)  的阈值时、我得出了 10MOHM(PMOS 关断)和 500k(NMOS 关断)、系数为 20!

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当我 计算基于液体的电阻器(电阻器基于湿度本身)  的阈值时、我得出了 10MOHM(PMOS 关闭)和 500k(NMOS 关闭)、这是 20 倍![/报价]

    您能否提供有关测试设置以及如何计算湿度电阻的更多详细信息? 湿度电阻是否会将 SBU 引脚与 Type-C 连接器内的其他引脚短接?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raimond:  

    我使用图中的电路。 数据表 tps25751 (SLVSH93A) 的 9-8 和表 9-3。 我对液体检测器使用 0.3V 和 2V 的阈值。 我假设范围是禁止范围、因为在最坏情况下(短)、PMOS 导通时为 0 、NMOS 导通时为 VDD、 而没有液体(良好情况)、如果 NMOS 导通、则为 0、如果 PMOS 导通、则为 VDD。  

    对于坏情况(液体):  
    如果 NMOS 导通、我们在 VBUS 和 GND 之间有一个电阻分压器、 测试点 (SBU) 具有 Rliq-up(水的电阻)和 Rdwn (1M)。 在 0.3V 的阈值时、我们可以假设 Rliq-up 约为 15M(例如 VBUS = 5V)。  

    如果  PMOS 打开、我们有一个电阻分压器 VDD 接地、 测试点 (SBU) 使用 Rliq-dwn(水的电阻)和 Rup (100k)。 在 2V 的阈值时、我们可以假设 Rliq-dwn 约为 150k。  

    GUI 中的建议值稍高一些、但没有太大差异。 这只是理论计算、目前没有实际 liqid 的测试。 我用短测试,它的工作.  

    这就是我的问题:为什么这些液体阻抗如此不同。  

    此致

    Karl Schroedinger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:  

    [引用 userid=“273172" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542252/tps25751-tps25751s-liquid-detection-resistor-selection/5933306

    GUI 中的建议值稍高一些、但没有太大差异。 这只是理论计算、目前没有实际 liqid 的测试。 我用短测试,它的工作.  

    这就是我的问题:为什么这些液体阻抗如此不同。  

    [/报价]

    选择的下拉电阻 (1M 的 Rdwn) 符合 USB Type0C 的 SBU 引脚上所需的最小电阻规范(最小 950K)。 另外、当启用 Rdwn 电阻器(NMMOS 导通)时、TPS25751 会检查 SBU 引脚与电压引脚(例如 CCx(如果存在 Vconn、则可能高达 5V) 和)和 VBUS(在 SPR 范围内为 5V 至 20V、支持 EPR 的器件的最大电压高达 48V)之间是否存在任何可能的短路。  

    TPS25751 会测量其 ADC 引脚上的电压以检测液体、而不会计算液体(如果存在)电阻率。 如果这样可以解决您的问题、或者您需要进一步澄清、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raimond:  

    谢谢。  

    假设 I understand ADC 测量电压。 但这些是由(液体)电阻 (SBU 至 GND、CC 或 VBUS) 生成的。  

    SBU 引脚的最小电阻为 950K。 这是否意味着 USB 接口的 电阻可能 与连接器处的液体无关、即电子器件(另一侧)可能具有这样的电阻?

    PMOS 启用时的另一种情况如何:在这种情况下、阈值指的是 150k 的电阻 (SBU 至 GND)。  

    此致

    Karl Schroedinge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:  

    如何在 SBU 上向 GND/CC/VBUS 施加“液体“电阻? 电阻是恒定的还是它 会动态变化?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raimond:  

    这是假定的电阻器。 如果您有触点(例如连接器内部)、并且在触点上放水、则会有电流流动。 假设的电阻器可与施加的电压和此电流相媲美。 它不是一个真正的电阻器。 因此它会随着湿度的变化而变化,如果一切都是干燥的,这个电阻是无限的。  

    Karl Schroedinger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:  

    当液体/湿度将 SBU(测量)引脚短接至 Type-C 连接器内的其他器件(即 VBUS、CC、GND)时、引脚与 SBUx 之间存在一定的电阻。 在此期间、TPS25751 将持续测量 SBU 引脚电压、并检查是否存在对 VBUS(启用 NMOS 和 Rdown 时)和接地(启用 PMOS 和 Rup 时)的短路。 如果任何高压或低压测量值超过设定的阈值、则 TPS25751 会确定端口中存在液体。  

    当液体/短路缓慢干燥时、SBU 引脚到引脚之间的电阻会缓慢增加到无限值、从而使电压测量值恢复到低于设定的液体阈值。 一旦 SBU 引脚上的电压读数恢复正常、TPS25751 就会退出液体检测状态并恢复正常工作。  

    希望这有助于您澄清问题、如果您需要进一步澄清、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin