This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:针对低功耗物联网器件的最佳电量监测算法建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544365/bq27427-recommendation-for-optimal-fuel-gauge-algorithm-for-low-power-iot-device

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:BQ27220

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的器件最初使用 BQ27220 电量监测计、现在我们正在设计修订阶段重新评估我们的电量监测计选择。 在审查替代方案时、我们遇到了基于 Impedance Track 的算法、并从 TI 文档中了解到该算法可提供比 CEDV 算法更高的精度、尤其是在更宽的负载和电池老化条件下。

仔细检查后、我们发现 BQ27220 和 BQ27427 似乎具有非常相似的电气特性、包括静态电流、甚至参考原理图和引脚排列看起来几乎相同。 因此、我们考虑迁移到 BQ27427、以便在不大幅更改硬件的情况下提高 SoC 精度。

下面是我们的应用简介:

  • 电池:50mA 锂聚合物
  • 睡眠电流:< 50µA
  • 运行电流:~1–2mA
  • 使用模式: 设备通常在每次使用前充满电、并连续运行、直至接近电量耗尽。

我们感谢您对以下问题的支持:

  1. 在我们的用例中、从 BQ27220 迁移到 BQ27427 是否会显著提高 SoC 精度?
  2. 这两款器件是否引脚对引脚兼容(或几乎兼容)、以便直接替换?
  3. Impedance Track 算法能否采用我们的充电/放电模式可靠运行?
  4. 您是否会推荐任何其他更适合我们低容量、低功耗物联网器件的电量监测计 IC?

我们的系统使用 I2C 通信、并且我们更希望尽可能减少主机 MCU 的参与、并且具有极低的静态电流、尤其是在睡眠期间。

我们非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowon、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowon、

    我建议阅读以下比较电池电量监测算法的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaar3/sluaar3.pdf

    我建议改用 bq27427 这样的 Impedance Track 电量监测计。

    此致、

    Adrian