工具/软件:
如果 IC 在 PPHV 线路上具有短路保护(过流)、则针对短路的 IC 输出。 数据表中提到 VBUS 到 GND 短路受到保护、但如果 PPHV 总线受到保护、则不会具体说明。我认为 PPHV 上的短路与 VBUS 线路上的短路相同、这种情况会在 1.15us 内反应出来。 但是、我做了一些测试、将 PPHV 短接到 GND、响应时间看起来是 1.5ms 的量级、所以我不确定应该期待什么

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如果 IC 在 PPHV 线路上具有短路保护(过流)、则针对短路的 IC 输出。 数据表中提到 VBUS 到 GND 短路受到保护、但如果 PPHV 总线受到保护、则不会具体说明。我认为 PPHV 上的短路与 VBUS 线路上的短路相同、这种情况会在 1.15us 内反应出来。 但是、我做了一些测试、将 PPHV 短接到 GND、响应时间看起来是 1.5ms 的量级、所以我不确定应该期待什么

您好:
TPS25750/1 在 PPHV 上没有短路保护。 请注意 PP5V(7.8 PP_5V 电源开关特性)和 PPHV (7.9 PPHV 电源开关特性 — TPS25750D) 之间的区别。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf#page=33
当在 TPS25750 充当接收端时短接 PPHV 或 VBUS 时、源端如何响应短路?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf#page=34
此致、
Chris
您好:
我们在短接输出 PPHV 时看到的行为、短接电流尖峰 150us、然后接 0A。 在第 34 页、您提到的是“ TPS25750D 会检测 PPHV 和 VBUS 电压以控制栅极电压、从而启用或禁用 FET “ IC 是否可以将 PPHV 电压检测为 GND 并禁止输出?
这是有可能的。 VBUS UVLO 也可能被触发、但您需要验证 PPHV 和 VBUS_IN 处发生的情况。
此致、
Chris
尊敬的 JDJ:
我正在帮助克里斯·斯特尔齐克在他外出的时候进行掩护。
Type-C 规范要求 VBUS 上允许的最大 IR 压降为 500mV、因此如果按照规范设计电缆、则应该没有问题。 在 VBUS 上检测到 UVP 时、我们至少可以观察到该规格所需的压降。 我建议将电缆设计为符合 Type-C 规范、而不是仅根据 TPS25750 的 UVP 进行设计。

如果您仍然需要有关 UVP 的更确切信息、或者根据规范制定的指导原则足够了、请告诉我。
谢谢。此致、
Chris