主题中讨论的其他器件:TPSM63606、
工具/软件:
您好、
我将器件从 TPSM63606 更改为 TLVM13660、因为 TLVM 远低于 TPSM。
我的用例是 Vin 为 24V、Vout 为 5V (Iout 3A - 4A)。 因此 TLVM 可以正常工作。
TPSM 和 TLVM 之间的引脚分配相同、并且外部“C"和“和“R"使用“使用相同的元件。
因此、我们没有计划更改原理图和布局。 (只需将 TPSM 替换为 TLVM。)
我有以下问题。
问题 1: 根据 TPSM 和 TLVM 的数据表、从“7.7"部分“部分到“7.9"部分“部分的典型特性似乎是相同的。
我们已经在定制电路板上使用 TPSM 确认了负载调节和相位裕度。 (在这种情况下,没有问题。)
我预计当使用 TLVM 时、TPSM 可以获得相同的结果。 我的理解正确吗?
(换句话说,即使我没有更改原理图和布局,我是否也需要重新检查?)
此致、