This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:TPS54260QDGQRQ1

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544089/tps54260-q1-tps54260qdgqrq1

器件型号:TPS54260-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前面临的是 A CISPR 25 3 类 CE 合规性失败。 在测试期间、我们观察到故障频率与 的开关频率直接相关 TPS54260QDGQRQ1 、以的开关频率运行 336 kHz

进一步调查显示、当连接 USB 盘式驱动器(消耗的电流小于 5mA) 时)时、TPS54260QDGQRQ1 进入 脉冲跳跃模式 。 我们怀疑这种工作模式会导致辐射、从而导致 CE 故障。

我们的客户要求系统能够 符合 CISPR 25 3 类标准 进行测试 USB 盘已连接 。 您能否就如何解决或缓解此问题向我们提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abidul

    请在此之后再次进行测试  

    第 1 步: 移除 USB 盘驱动器、添加 5mA 等效电阻器负载、并再次测量 CE。  

    第 2 步: 在 PH 节点处添加 RC 缓冲器 (10 欧姆+ 470pF)、然后再次测量 CE。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    我要稍微添加一个电路、 我们已经有 10E 1500pF 缓冲电路。 添加一个 5mA 等效负载电阻器后、IC 将在 DCM 模式下工作。 添加 5mA 负载时、我将连接开关频率。 根据数据表、  TPS54260QDGQRQ1  当负载电流大于 337mA 时将运行 FPWM。 DCM 模式在 CE 中是否效果良好? 有任何选项可用于操作   TPS54260QDGQRQ1  在 pendrive 连接的情况下处于 FPWM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul  

    请确保 C203,204,205 电容器之一实际位于#2 引脚和 D20 的阳极连接件之间。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric Lee、

    我在下面附上我们的 PCB 放置方式

    来操作  TPS54260QDGQRQ1  在 PWM 模式 下运行 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul

    为了使转换器在轻负载条件下以 CCM 模式运行、开关频率应增加、而功率电感器的电感应共同增大。  

    有任何输入 EMI 滤波器吗?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    输入 12V 侧有 π 型滤波器。

    如何提高开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul

    请减小 R178、R181 值、以增加开关频率。  

    请将~ 10U-20uF 与 C259 并联填充、并检查是否有任何 EMI 改进。  

    - EL