工具/软件:
尊敬的团队:
我们目前面临的是 A CISPR 25 3 类 CE 合规性失败。 在测试期间、我们观察到故障频率与 的开关频率直接相关 TPS54260QDGQRQ1 、以的开关频率运行 336 kHz 。
进一步调查显示、当连接 USB 盘式驱动器(消耗的电流小于 5mA) 时)时、TPS54260QDGQRQ1 进入 脉冲跳跃模式 。 我们怀疑这种工作模式会导致辐射、从而导致 CE 故障。
我们的客户要求系统能够 符合 CISPR 25 3 类标准 进行测试 USB 盘已连接 。 您能否就如何解决或缓解此问题向我们提供建议?