This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-UCC28730 EP:电流检测测量

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544766/ucc2803-ep-current-sense-measurement

器件型号:UCC2803-UCC28730 EP


工具/软件:

您好:

1.根据数据表、过电流阈值为 1.55V(典型值)、这是否意味着 VCS 为 1.55V?

但在最大输入信号下、它显示为 1.1V。 这有什么关系? 此外还有增益。 FED 的 CS 输入是否会乘以增益系数并提供给过流比较器

您能否解释一下计算 RCS 作为 VCS 阈值时需要考虑的因素?

2.如何计算 RRAMP 电阻值? 对于这种电流检测测量方法、是否有任何参考说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    感谢您的联系。 下面是您对保护方案的解释。

    1.55V 阈值是短路情况下的比较器、在短路情况下、CS 引脚上的电压将升至 1.55V 以上、但由于存在齐纳二极管、逐周期比较器会以 1V 作为比较器阈值进行检查、增益基本上是在内部产生来自 5V COMP 引脚的 0.65R 和 R 电阻器。

    2. Rramp 仅用于超过 50%占空比的斜率补偿
    请参阅以下 RRAMP 计算公式:

    对于 Se、请使用数据表中的以下公式:

    选择 RCSF 和 CCSF 是 RC 滤波器、以增加前沿消隐时间。

    Rcs = 1V/Isense

    希望这些内容有所帮助。 如果您的问题已解决、请点击绿色按钮(如果您不愿意询问更多内容)。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.添加此斜率补偿后、CS 中是否不会增加偏移?

    2.何时需要这个电路? 甚至在没有晶体管的情况下、也有一些示例如下所示。 请提出我们需要根据什么基础为 CS 选择外部电路的建议、以及它对我们有何帮助?  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,当我仿真电路时,我没有看到差异与和没有下面的电路,电压在 CS 引脚仍然是相同的。 下面的电路何时开始工作、我们如何评估它在这种情况下是否以正确的方式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当占空比高于 50%时、需要斜率补偿。
    有多种方法可以做到这一点。 您可以选择之前发送的地址、即数据表中提到的使用 RT/CT 引脚的地址。 这是实现相同目标的不同方式。

    此致、

    Pratik A.