工具/软件:
您好:
1.根据数据表、过电流阈值为 1.55V(典型值)、这是否意味着 VCS 为 1.55V?
但在最大输入信号下、它显示为 1.1V。 这有什么关系? 此外还有增益。 FED 的 CS 输入是否会乘以增益系数并提供给过流比较器
您能否解释一下计算 RCS 作为 VCS 阈值时需要考虑的因素?

2.如何计算 RRAMP 电阻值? 对于这种电流检测测量方法、是否有任何参考说明?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
1.根据数据表、过电流阈值为 1.55V(典型值)、这是否意味着 VCS 为 1.55V?
但在最大输入信号下、它显示为 1.1V。 这有什么关系? 此外还有增益。 FED 的 CS 输入是否会乘以增益系数并提供给过流比较器
您能否解释一下计算 RCS 作为 VCS 阈值时需要考虑的因素?

2.如何计算 RRAMP 电阻值? 对于这种电流检测测量方法、是否有任何参考说明?

您好 Asha、
感谢您的联系。 下面是您对保护方案的解释。

1.55V 阈值是短路情况下的比较器、在短路情况下、CS 引脚上的电压将升至 1.55V 以上、但由于存在齐纳二极管、逐周期比较器会以 1V 作为比较器阈值进行检查、增益基本上是在内部产生来自 5V COMP 引脚的 0.65R 和 R 电阻器。
2. Rramp 仅用于超过 50%占空比的斜率补偿
请参阅以下 RRAMP 计算公式:

对于 Se、请使用数据表中的以下公式:

选择 RCSF 和 CCSF 是 RC 滤波器、以增加前沿消隐时间。
Rcs = 1V/Isense
希望这些内容有所帮助。 如果您的问题已解决、请点击绿色按钮(如果您不愿意询问更多内容)。
此致、
Pratik A.