This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540158/ucc28180-ucc28180

部件号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00443

工具/软件:

主题: 关于基于 UCC28180 的 650W PFC 设计的 CE 发射合规性和支持的说明

尊敬的 TI 支持团队:

尊敬的 Tom:

我们目前正在使用 UCC28180 PFC 控制器、我们的其中一种设计采用以下规格:

  • PFC 输出功率: 650 瓦

  • 输入电压范围:165V 交流至 280V 交流  
  • 输出电压: 396VDC

  • 开关频率: 70kHz

我们在此期间面临一个问题 传导发射 (CE) 测试 如所示 EN 55014-1 B 类 。 CE 测试结果显示 准峰值和平均水平下的峰值 任何谐波 9MHz 至 16MHz

为了分析这一点、我们参考了 TI 的参考设计 TIDA-00443(900W PFC 设计) 。 在 TIDA-00443 的 CE 结果中、我们观察到附近有发射峰值 18MHz 至 30MHz 。 但是、参考指南没有明确提及结果是否与有关 符合 A 类或 B 类标准 。 您能澄清一下吗?

此外、请查看随附的 CE 测试结果 (PDF) 以供参考。

我们还想知道:

  1. TI 是否会提供任何技术 参考设计 符合 EN 55014-1 或 EN 55032 B 类 或不同类型 ≥500W 、理想情况下大约 650 瓦?

  2. 有任何问题 UCC28180 的更新或设计指南 具体解决 CE 合规问题?

  3. 的任何建议 滤波或布局更改 9–16MHz 传导发射?

我们感谢您的支持并期待您的指导。

此致、
BR Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队和 Tom:

    请恢复在 UCC28180 上列出的问题。 请参阅 CE 扫描。  

    e2e.ti.com/.../4212.CE-Observation-PFC-650W-_2800_-UCC28180_2900_-RV01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、该频率范围内的噪声来自开关节点上的高 dv/dt 和 di/dt。  

    请尝试尽可能减小布局中的电流/电压环路、并考虑添加或修改如下所示的缓冲器元件。 FET 选择在这里也起着重要作用。

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定不好感谢你的评分

    了解升压二极管上 RC 缓冲器的情况、

    1.R = 44E、C = 330P

    2. R = 44E、C = 100P (因为二极管的 Cj 为 20<xmt-block1> pF</xmt-block>)</s> pF

    在 testing.e2e.ti.com/.../CE-Observation-PFC-650W-_2800_-UCC28180_2900_-RV02_2D00_21072025.pdf 期间不会观察到缓冲电阻器发热

    CE 结果在 3 到 5MHz 的频率范围内以及在 14MHz 下失败。 请参阅 CE 扫描  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果缓冲器不有效、我们需要深入研究。  

    EMI 是一个系统级问题。 布局和滤波器元件选择在这方面发挥着重要作用。

    您能分享他们的布局和 BOM 选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Tan:

    晚上好、

    PFC 转换器规格–650W

    • 输入电压:230 VAC
    • 输出电压:396 VDC
    • PFC 开关频率:70kHz  

    输入滤波器配置

    按照以下元件规格实现了两级 EMI 输入滤波器:

    • Y2 电容器:
      • C3、C8 = 2.2nF  
      • C5、C8A = 220 pF  
    • X2 电容器:
      • C1、C2 = 820nF  
      • C5 = 220nF  
    • 共模扼流圈:
    • L1、L2 = 2.2mH/4A   
    • 部件号:744823422

    请参阅输入原理图 Detailse2e.ti.com/.../Input-Filter-Component-Selection-PFC-650W-RV01-_2D00_21_2D00_07_2D00_202.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BR Kadam,  

    首先、TIDA-00443 参考设计 CE 结果符合 EN 55011(第 1 组)的 A 类等级(如设计指南中图 33 和 34 上方的文本段落以及 CE 图中的限制线所述)。  图 33 和图 34 的图标题错误地将符合 B 类限制的情况归结为合规性。  TIDA-00443 的 CE 结果 不满足 B 类限制。  标题与文本相矛盾、标题错误。  

    根据 TIDA-00443 设计及其原理图、在设计中执行的 RC 缓冲器试验使用了值。
    在测试结果中、与试验 1 (330pF) 相比、试验 2 (100pF) 中的~Ω 14MHz QP 噪声小但明显增加。  
    这表明升压二极管上的缓冲器确实会对高频噪声产生一定的影响、但不足以满足您的系统需求。  

     应根据系统中使用的元件定制生成的缓冲器、而不是简单的 TIDA 设计副本、除非您实际使用的是 TIDA 设计的所有相同元件。   
    我还建议考虑在开关 MOSFET 上添加缓冲器、并修改与 MOSFET 开关相关的 dV/dt 和/或 di/dt。  

    对于缓冲电阻器温升、我预计在电容为 330pF 时功率损耗为 1/2 * Csnub * 400V ~2 * 70kHz =^1.85W。
    额定电压为 2W 的电阻器肯定会变得很烫、功耗如此之大。  
    请检查缓冲器连接、以确保 R-C 实际上连接在二极管上。  
    还要检查电阻值、确认其为(以前)44 Ω、而不是错误地高得多的值。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您关于 RC 缓冲器试验的详细观察结果和建议、以及 TIDA-00443 参考设计中关于 A 类和 B 类 CE 测试结果的阐述。

    初始试验中使用的缓冲器元件值来自 TIDA-00443 参考设计、由 E2E 论坛团队共享、

    • R-C 缓冲器的物理放置方式位于二极管两端。

    • 电路中用于确认的实际电阻值为 44.6Ω(测量值)。

      我正在寻求您对有关 EMI 优化的后续步骤的支持。

      根据您宝贵的输入、我想继续进一步调整专为本设计定制的缓冲器值、而不是依赖 TIDA-00443 的参考值。 非常感谢您对此方法以及相关输入滤波器元件值的指导。

      此外、感谢您对电流输入滤波器配置在满足 CE 要求(特别是针对 B 类传导发射标准)方面的反馈。

      期待您的建议和建议。

      此致、BR Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BR Kadam,  

    深入支持辐射合规性超出了此 E2E 论坛的范围、旨在支持正确使用 TI 电源控制器 IC。

    以下链接提供了一份有关一般传导 EMI 的 TI 白皮书、但末尾提供了几个指向相关主题的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt673?keyMatch=CE%20compliance&tisearch=universal_search&f-technicalDocuments=Technical%20article 

    我建议进一步搜索 TI 的网站、以获取传导 EMI 相关文章和技术文档。  
    我还建议在网上搜索此类信息,这将对您非常有用。  

    综上所述、我怀疑 14MHz 噪声可能与 MOSFET 漏极的 dv/dt 相关。  
    此 dv/dt 通过升压电感器的绕组电容耦合、可能会将 HF 噪声电流注入到输入线上、而 EMI 滤波器无法有效阻断。  这只是我的怀疑,不是一个实际的诊断,但我建议跟进这些点,看看你是否可以减轻噪音。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题: 关于 EMI 滤波器设计和缓冲器网络影响的进一步输入请求

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的迅速响应、感谢您分享有关传导 EMI 的白皮书以及您的实用建议。 感谢大家澄清 E2E 论坛的范围并了解其限制。

    您有关 14MHz 噪声和 MOSFET 漏极 dv/dt 之间可能存在的相关性的见解很有价值。 我将进一步研究通过电感器绕组电容的耦合路径、并评估当前 EMI 滤波器配置的有效性。

    话虽如此、我想感谢您对现有输入滤波器设计的反馈、特别是对其满足 CE B 类传导发射要求的能力。 如果可能、请建议在这方面提供帮助的相应输入滤波器元件或拓扑。

    此外、我还在升压二极管(基于 20 pF 的结电容) 和 MOSFET(基于 Coss = 1500<xmt-block2> pF</xmt-block>、<xmt-block3>Qrr</xmt-block> = 9uC) 上 pF 上使用Qrr使用 RC) RC 缓冲器网络进行了试验  。 我们在 R = 44Ω 、47Ω 且 C = 100 pF 、330 pF 和 470 pF 的条件下测试了各种组合。 但是、引入这些缓冲器似乎增加了在较低频率范围 ( 150kHz 至 290kHz ) 以及 3–5MHz 、14–15MHz 和 27–28MHz 频带中观察到的峰值发射数量。

    您能否分享您对该行为的想法、并提出任何调整或重新设计是否可取的建议?

    我还将按照您的建议、继续浏览 TI 网站及其他内容上的相关资源。 如果可能、您能否更直接地分享涉及 CE 合规性或 B 类传导 EMI 缓解的特定链接或文档?

    期待您的建议和进一步的建议。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    BR Kadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BR Kadam,  

    我必须重申、你的问题超出了本论坛的范围。  

    我建议在 Google 中搜索“RC 缓冲器设计“、并查看针对这个主题的许多回答。  其中一些来自 TI、许多来自其他公司。   搜索 EMI 滤波器设计也是如此。

    请记住、RC 缓冲器的目的是抑制串联 L-C 网络或并联 L-C 网络的振铃。  
    在 PFC 拓扑中、振铃通常是由串联 L-C 网络引起的、但并非总是如此。  最佳阻尼电阻值取决于它是串联还是并联。   

    选择缓冲器电容时通常是振铃节点上总电容值的 3 倍。 总电容是 MOSFET、二极管、电感器和杂散电容之和。  此外、半导体结电容可能是非线性的、不应假设为器件数据表中的单个值。   找到每个器件的电容曲线、并获得发生振铃的电压下的值。   

    不要假设 EMI 滤波器元件是理想器件。  每个器件都有寄生元件、会降低特定频率下的性能。  
    电感器 (CM 和 DM) 具有绕组电容、允许高频电流绕过电感阻抗。  
    电容器(X 和 Y 电容器)具有引线电感、可抑制流经它们的高频电流导通。
    EMI 滤波器内的无阻尼 L-C 振铃可能会夸大某些噪声频率。  

    为了在整个传导 EMI 范围内优化滤波器的有效性、应考虑并研究所有这些方面。  

    此致、
    Ulrich