This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:在电池和 ADC 之间切换

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544709/tps22810-switch-between-batter-and-adc

器件型号:TPS22810


工具/软件:

您好:

我在线找到了一张图片、其中只有在需要进行电池电压测量以降低功耗时、才会使用 TPS22810 为分压器供电。 微型计算机由 3.3V 电源供电、电池可以达到 12V。

TPS22810 是最好的解决方案、还是您能提出一些不同的建议? 我有 4 个要监控的通道。

此致、

Riccardo Stragà

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Riccardo、

    这种解决方案很有道理。  TPS22810 在 2.7V 至 18V 的工作条件下更适合。

    谢谢  

    Amrit