Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810工具/软件:
您好:
我在线找到了一张图片、其中只有在需要进行电池电压测量以降低功耗时、才会使用 TPS22810 为分压器供电。 微型计算机由 3.3V 电源供电、电池可以达到 12V。

TPS22810 是最好的解决方案、还是您能提出一些不同的建议? 我有 4 个要监控的通道。
此致、
Riccardo Stragà