主题: DRV8353RH-EVM、 LM5008 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI:
我按照元件在 DRV8352RH-EVM 中设计 LM5008A。
当输入为 36~48V 且输出为 12V/VSW 时、350mA 不稳定并抖动、如下所示。
请帮助解决这种情况。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI:
我按照元件在 DRV8352RH-EVM 中设计 LM5008A。
当输入为 36~48V 且输出为 12V/VSW 时、350mA 不稳定并抖动、如下所示。
请帮助解决这种情况。



你好、Niranjan、
我使用 WEBENCH 设计 LM5008A 并根据结果修改元件。
e2e.ti.com/.../WEBENCH-Design_2D00_85Vin_2C00_–12Vout_2C00_-0.35A.pdf</s>–0
双脉冲/三脉冲的情况仍然存在。


我也按如下方式修改了一些组件、但不起作用。
1.将 Rseries 从 0.43R 增加到 1R~2R7。
2.将 Cout 从 10 μ F 增加到 20 μ F。
3.移除 CFF。
请帮助提供一些提示。
您好、Sky:
当 FB 节点处的纹波注入太小时、通常会发生双脉冲。 VOUT 和 FB 节点处的纹波有两个分量。 一个分量与电感器电流同相(由于串联电阻)、另一个分量与其异相(由于输出电容)。 为了使开关保持一致、元件与电感器电流同相必须优先于另一个元件。
您是否已尝试过一起提到的所有修改? 1.和 2. 方向正确、这将允许与电感器电流同相的纹波占主导地位。 但是、移除 CFF 将导致 VOUT 时产生的纹波在到达 FB 之前由反馈电阻器衰减。 您可以试试 只需增加 Rseries 和 Cout、同时仍然具有 Cff ?
此致、
Niranjan
您好、Sky:
当您并联电容器时、有效电阻和电容很重要。 在这里、由于您添加的 430m Ω 电阻与其他具有极低串联电阻的路径并联、因此有效电阻会降低。
如果必须使用 C5 和 C6 电容器、您将必须使用 3 类纹波注入电路。 LM5008A 数据表的第 8.2.2.3 节 b 提供了该实现方式。
另一种选择是在 VOUT 之前移动串联电阻、从而确保其与所有电容器串联。 但是、您需要将 VOUT 设置得更高一些、以补偿电压下降、并会降低效率和负载调整率。 LM5008 数据表第 8.2.2.3 节 c 提供了该实现方案
此致、
Niranjan