This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:VSW 抖动

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A, DRV8353RH-EVM, LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540412/lm5008a-vsw-jitter

器件型号:LM5008A
主题: DRV8353RH-EVMLM5008 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

我按照元件在 DRV8352RH-EVM 中设计 LM5008A。

当输入为 36~48V 且输出为 12V/VSW 时、350mA 不稳定并抖动、如下所示。

请帮助解决这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否捕获 FB 节点的电压以及发送的 SW 节点波形?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我发现 DRV8353RH-EVM 中的 LM5008A 存在相同的问题、我将使用 WEBENCH 对其进行重新设计。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我使用 WEBENCH 设计 LM5008A 并根据结果修改元件。

    e2e.ti.com/.../WEBENCH-Design_2D00_85Vin_2C00_–12Vout_2C00_-0.35A.pdf</s>–0

    双脉冲/三脉冲的情况仍然存在。

    我也按如下方式修改了一些组件、但不起作用。

    1.将 Rseries 从 0.43R 增加到 1R~2R7。

    2.将 Cout 从 10 μ F 增加到 20 μ F。

    3.移除 CFF。

    请帮助提供一些提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    当 FB 节点处的纹波注入太小时、通常会发生双脉冲。 VOUT 和 FB 节点处的纹波有两个分量。 一个分量与电感器电流同相(由于串联电阻)、另一个分量与其异相(由于输出电容)。 为了使开关保持一致、元件与电感器电流同相必须优先于另一个元件。

    您是否已尝试过一起提到的所有修改? 1.和 2. 方向正确、这将允许与电感器电流同相的纹波占主导地位。 但是、移除 CFF 将导致 VOUT 时产生的纹波在到达 FB 之前由反馈电阻器衰减。 您可以试试 只需增加 Rseries 和 Cout、同时仍然具有 Cff

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我发现 WEBENCH 设计不错、问题是我的 DRV8353RH IC 为 10uF。

    将迹线与 C5 断开后、频率和波形是正常的。

    有什么解决方案吗? DRV8353RH-EVM 上也会出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    当您并联电容器时、有效电阻和电容很重要。 在这里、由于您添加的 430m Ω 电阻与其他具有极低串联电阻的路径并联、因此有效电阻会降低。  

    如果必须使用 C5 和 C6 电容器、您将必须使用 3 类纹波注入电路。  LM5008A 数据表的第 8.2.2.3 节 b 提供了该实现方式。

    另一种选择是在 VOUT 之前移动串联电阻、从而确保其与所有电容器串联。 但是、您需要将 VOUT 设置得更高一些、以补偿电压下降、并会降低效率和负载调整率。   LM5008 数据表第 8.2.2.3 节 c 提供了该实现方案

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我使用类型 3、双脉冲问题已经解决。

    感谢你的帮助。