This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22901:TPS22961EVM

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22961, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544591/tps22901-tps22961evm

器件型号:TPS22901
主题中讨论的其他器件:TPS22961TPS22916

工具/软件:

你好  

我想 在需要低压降软启动解决方案的新开发器件上实施 TPS22961  

我订购了 TPS22961EVM 进行了预测试

我的输入 I 4VDC 和输出是具有 1A 电流的数字负载

VBAIS I 排序至 ON 引脚并连接至 GPIO = 3.3VDC 或 VIN

下面是 Vinput = 4VDC

绿色、空载为 1A、I GOT 输出= 3.26V

绿色、负载为 1A、I GOT = 2.61VDC

如何实现如此大的压降????? 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您使用 TPS22916、其 VIN 工作电压范围为 0.8V 至 3.5V。

    不应该在 4V 电压下使用。

    谢谢

    Amrit