Other Parts Discussed in Thread: TPS22961, TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22901主题中讨论的其他器件:TPS22961、 TPS22916
工具/软件:
你好
我想 在需要低压降软启动解决方案的新开发器件上实施 TPS22961
我订购了 TPS22961EVM 进行了预测试
我的输入 I 4VDC 和输出是具有 1A 电流的数字负载
VBAIS I 排序至 ON 引脚并连接至 GPIO = 3.3VDC 或 VIN

下面是 Vinput = 4VDC
绿色、空载为 1A、I GOT 输出= 3.26V
绿色、负载为 1A、I GOT = 2.61VDC
如何实现如此大的压降????? 我该怎么办?