This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:存在软启动电容器时稳压器不能切换

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543726/tps61087-regulator-not-switching-when-soft-start-capacitor-present

部件号:TPS61087


工具/软件:

我正在使用 TPS61087 将 5V 升压至+/–12V。  我最近收到了一个包含 15 块 PCB 的原型运行、在 4 个电路板上无法调节我的 12V 电源。 输出电压只会在输入电压的二极管压降范围内上升、我在 SW 引脚上没有活动。 我最终看到软启动引脚上的电压保持在 5.3V、并移除了连接到该引脚的 1uF 电容器、从而使 TPS61087 开始切换。 在电路板上未焊接电容器的情况下、软启动引脚将一直上升到 5V、但如果我在迹线上焊接了任何值的电容器、它会立即再次停止开关。 有人以前遇到过类似的问题吗? 有什么想法可能导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请分享整个原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分享实际原理图的屏幕截图、但我可以标记出数据表中的一个示例原理图。  

    12V 和–12V  电压轨仅连接到一个 OPA2210ID 和一对 DG470EQ-T1-E3、因此在启动时此电源上没有太多负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的应用是 5V 至 12V 电压、并选择 6uH 电感器、因此 Rcomp 和 Ccomp 应分别为 33k 和 1.5nF。 请更改它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手头上没有这些值。 我会下订单,并在他们进来时回来。 可能是下周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    该值不需要完全相同。 您可以选择一个小一点的 Rcomp 和一个大一点的 Ccomp。