Other Parts Discussed in Thread: TPS61087
工具/软件:
我正在使用 TPS61087 将 5V 升压至+/–12V。 我最近收到了一个包含 15 块 PCB 的原型运行、在 4 个电路板上无法调节我的 12V 电源。 输出电压只会在输入电压的二极管压降范围内上升、我在 SW 引脚上没有活动。 我最终看到软启动引脚上的电压保持在 5.3V、并移除了连接到该引脚的 1uF 电容器、从而使 TPS61087 开始切换。 在电路板上未焊接电容器的情况下、软启动引脚将一直上升到 5V、但如果我在迹线上焊接了任何值的电容器、它会立即再次停止开关。 有人以前遇到过类似的问题吗? 有什么想法可能导致这种情况?