This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762:检测延时时间问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530818/tps3762-sense-detect-time-delay-issue

器件型号:TPS3762


工具/软件:

您好、

在我们的最新设计中、我们使用了 TPS3762D02OVDDFR 来提供保护和栅极监测。

如果栅极控制电压等于或超过 200us 时出现过压情况、我们会立即关断 GaN 功率放大器的 VDD。

 根据数据表 (https://www.ti.com/lit/gpn/tps3762)、如果未连接电容、则检测延迟时间约为 80-100us。

为了实现大约 150us 至 200us 的检测延迟、插入了额外的 20pF。

根据我们从该数据表中了解到的信息、 短于 150–200µs 的过压条件将被忽略。 任何再过压条件都会将 RESET 置为有效!。

然而、实验室测量结果却呈现出一个不同的故事。 一旦发生过压条件、就会将复位置为有效。

非常感谢任何帮助。

注意:我们在 DigiKey 封装上仔细检查了器件型号、但没有错误。

是否有办法在出现 包装错误的情况下在显微镜上识别 IC 的设备编号?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:

    是否可以获得该设计的原理图来帮助执行调试过程?

    器件识别完成后、它应该在 IC 上有顶部标记代码。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    发布此问题后 、我们注意到并检查了显微镜下的 IC 标记。 62D02 是数据表中的正确值。

    以下是原理图。

    PAD_VGS 介于–5V 和–2V 之间。 保持电压通过 R5814 和 R5817 调节至 VGS –3.5V。  

    如果 VGS 为–2V 的时间超过 200us、则应立即关闭 VDD。

    目前我们使用 C5820 调整时间、因为我们无法使用 CTS 引脚电容器进行调整。

    此致。

    Baris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:

    我直接猜到 20pF 可能太小、CT 无法检测到。 我正在检查我们的设计、以查看 该器件上的 CTS 引脚是否有最小电容值。 调整 C5820 可能是解决此问题的正确方法。  

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    在发布此问题之前、我们使用 120pF 进行了检查。 此外、卸载了 IC 并安装了一个没有任何分辨率的新 IC。

    我们将在实验室中使用一个较大的电容器 1n-10n 进行检查。

    Baris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:

    快速问题、测试期间 BIST_EN/LATCH_CLR 引脚的状态是什么?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常忙于新的设计。 我刚有时间在 PCB 中进行检查。

    启用锁存器后、 施加 20 μ s 测试脉冲。 检测延迟约为 200us。

    Lacth_CLR 在测试脉冲期间为低电平有效、 并且 Reset! 针对该短路测试信号锁存。

      

    绿色信号(RESET!)、蓝色 (BIST_EN/LATCH_CLR)、黄色(电阻分压器输入端的检测信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:

    遗憾的是、当锁存器被激活时、器件不允许使用 CTS 引脚。 此 功能将在下一个版本的数据表中添加。

    Jesse