工具/软件:
您好、
在我们的最新设计中、我们使用了 TPS3762D02OVDDFR 来提供保护和栅极监测。
如果栅极控制电压等于或超过 200us 时出现过压情况、我们会立即关断 GaN 功率放大器的 VDD。
根据数据表 (https://www.ti.com/lit/gpn/tps3762)、如果未连接电容、则检测延迟时间约为 80-100us。
为了实现大约 150us 至 200us 的检测延迟、插入了额外的 20pF。
根据我们从该数据表中了解到的信息、 短于 150–200µs 的过压条件将被忽略。 任何再过压条件都会将 RESET 置为有效!。
然而、实验室测量结果却呈现出一个不同的故事。 一旦发生过压条件、就会将复位置为有效。
非常感谢任何帮助。
注意:我们在 DigiKey 封装上仔细检查了器件型号、但没有错误。
是否有办法在出现 包装错误的情况下在显微镜上识别 IC 的设备编号?