This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B84-Q1:输出电容器的 ESR 要求

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544627/tps7b84-q1-esr-requirement-for-output-capacitor

器件型号:TPS7B84-Q1


工具/软件:

您好团队:

根据数据表、建议输出电容器的 ESR 为最大 2 Ω。 您能告诉我应该在多大的频率范围内满足这个 ESR 要求吗?

请参阅以下设计要求。

VIN = 6V 至 16V

VOUT = 5V

IOUT = 30mA 至 50mA

负载频率= 1kHz

COUT = 10uF

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourav:

      数据表指定的 ESR 是电容器的最小 ESR、通常是其在电容器自谐振频率下的串联电阻。  

    此致、

    Alex Davis