请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B84-Q1工具/软件:
您好团队:
根据数据表、建议输出电容器的 ESR 为最大 2 Ω。 您能告诉我应该在多大的频率范围内满足这个 ESR 要求吗?
请参阅以下设计要求。
VIN = 6V 至 16V
VOUT = 5V
IOUT = 30mA 至 50mA
负载频率= 1kHz
COUT = 10uF
提前感谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
根据数据表、建议输出电容器的 ESR 为最大 2 Ω。 您能告诉我应该在多大的频率范围内满足这个 ESR 要求吗?
请参阅以下设计要求。
VIN = 6V 至 16V
VOUT = 5V
IOUT = 30mA 至 50mA
负载频率= 1kHz
COUT = 10uF
提前感谢、