This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21331:有关降压转换器的单通道栅极驱动器的建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21331, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544918/ucc21331-suggestion-for-1-channel-gate-driver-for-buck-converter

器件型号:UCC21331
主题中讨论的其他器件: UCC21750

工具/软件:

我们希望 在降压转换器中使用高侧栅极驱动器。 目前、我们使用的一个通道  UCC21331 、并且不需要第二个 信道。  您能推荐 兼容的单通道栅极驱动器吗?

我们确实需要 EN 功能、其极性与 UCC21331 相同。  我们需要将此引脚连接到 TMCS133C5A 电流传感器的/OC 输出。

对于引脚电压:  

 

VDDA 比 VSSA 高~ 12Vdc

VSSA 为 300VDC

INA 连接到 280049C 控制卡数字输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    根据您的使能引脚要求、我建议可能考虑 UCC21750。 此器件具有更多保护功能、这些功能可能对您的系统有利。 但是、如果您当前的实现方案已经有效并且总体实现成本更低、那么 仅使用双通道驱动器的一个通道是可以的。

    此致、

    Will