Other Parts Discussed in Thread: UCC21331, UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21331主题中讨论的其他器件: UCC21750
工具/软件:
我们希望 在降压转换器中使用高侧栅极驱动器。 目前、我们使用的一个通道 UCC21331 、并且不需要第二个 信道。 您能推荐 兼容的单通道栅极驱动器吗?
我们确实需要 EN 功能、其极性与 UCC21331 相同。 我们需要将此引脚连接到 TMCS133C5A 电流传感器的/OC 输出。
对于引脚电压:
VDDA 比 VSSA 高~ 12Vdc
VSSA 为 300VDC
INA 连接到 280049C 控制卡数字输出...